This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC202:获取程序指南以了解用于控制 FPC202的寄存器详细信息

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988503/fpc202-get-the-program-guide-for-register-details-to-control-fpc202

器件型号:FPC202

我想控制 P0_S0_OUT_A 和 P1_S0_OUT_A 引脚、但我没有找到寄存器详细信息。  

我根据 FPC202数据表7.1.1中提供的链接发送了一个请求、并收到了经批准的电子邮件、其中建议我访问以下链接:

 www.ti.com/mysecuresoftware/。

虽然显示如下、但我没有找到所需设备的下载链接、那么您能帮助告诉我下一步如何操作吗? 谢谢。

mySecure 软件

经批准的 TI 安全软件申请
此代码仅供您使用。
用户访问权限按人授予。
如果有人希望申请访问权限、请让他们联系 TI。

您目前没有安全软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 请向我发送一份朋友请求以及您公司的电子邮件地址。 根据您的意见、您似乎应该可以访问这些文档。 请执行以下操作:

    1)。 请访问 TI.com

    2)。 登录

    3)。 单击 myTI

    4)。 单击 mySecure Software

    在这里、您可以找到 FPC202编程指南、SDK 和其他设计文档的文件夹。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些步骤中、我没有找到任何文件夹、只是显示"您目前没有安全软件。"、您能帮助检查原因吗? 谢谢。

    mySecure 软件

    经批准的 TI 安全软件申请
    此代码仅供您使用。
    用户访问权限按人授予。
    如果有人希望申请访问权限、请让他们联系 TI。

    您目前没有安全软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与您的 TI FAE 销售联系人讨论此问题。 如果需要、他们可以联系我。

    此外、您还可以向我发送朋友请求以及您的电子邮件地址。  

    签出 IT 组后、您似乎无法访问这些文档。 请确保您已通过以下电子邮件链接提出此请求:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=FPC202-DESIGN&ref_url=asc_hsdc_hsdc-hssc

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我提出了此请求并收到了批准邮件:

    尊敬的客户 μ A


    您对软件的请求已经获得批准。TI


    μ 产品描述:用于高速数据和时钟的安全软件

    器件型号:FPC202设计

    软件过期日期:2022年3月23日

    无论如何、我将根据您的链接再次提出请求。