This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1428:内部 TVS

Guru**** 2927410 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988824/thvd1428-internal-tvs

器件型号:THVD1428

大家好、

我们的客户对 THVD1428的内部 TVS 浪涌保护有一个问题。

他们想知道、当 TVS 从浪涌事件中断开时、可能出现的故障模式是什么、这是短路还是开路?

期待您的评论、提前感谢。

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在大多数情况下、引脚将短路(TVS 本身短路)。 但金属连接也可能断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的反馈。

    此致、

    Don