This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:EtherMac &放大器的文档/指南;SGMII 链接问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988200/dp83867is-documentation-guide-for-ethermac-sgmii-link-question

器件型号:DP83867IS

我们是否有任何配套资料记录了如何在复位后与 EtherMAC 和 SGMII 建立链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    链接应用手册的第2.10节介绍了如何创建 SGMII 链接。 https://www.ti.com/lit/pdf/snla246

    复位后是否存在与 SGMII 连接相关的客户体验问题? 客户可以尝试增加寄存器0x31中 SGMII 自动协商计时器的持续时间。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    从文档中、客户总结了要点如下:

    最后、只要自举设置启用 SGMII、器件加电后就会自动与 MAC 相连。

    这种理解是否正确?

    他们希望能有某种寄存器设置流程图、但如果他们的理解是正确的、那就不是问题了。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    MAC 端链路应自动发生。 客户可能会检查的某些项目:

    • 有关 SGMII 链接的 DP83867故障排除指南部分
    • 通过寄存器0x31将 SGMII 自动协商定时器扩展到最长时间设置
    • 确认 SGMII 绑定正确、寄存器0x6E[11]、0x10[11]
    • 检查是处于6线制模式还是4线制模式、寄存器0x6f[11]、0xD3[14]。  
    • 检查 SGMII 自协商状态、寄存器0x37[0]  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。