This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848Q-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988179/dp83848q-q1-dp83848q-q1

器件型号:DP83848Q-Q1

您好! 关于芯片 DP83848Q-Q1、请与您确认:

PHY 是否会在上电后自动进入正常运行模式而不进行软件配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要原理图正确、PWDN 和复位不保持低电平、并且自举正确、器件应在没有软件配置的情况下进入正常运行。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复, 什么是 PWDN?    RMII 中使用 RX_DV 或 CSR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请允许我自行更正、器件上没有 PWDN 引脚。 CRS 和 RX_DV 都在 RMII 中使用、请参阅数据表第3.4节中的引脚说明。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。