This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:在规格表中划线的寄存器映射

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988358/dp83td510e-mapping-registers-in-scrip-to-spec-sheet

器件型号:DP83TD510E

您好!

例如、初始化脚本包含以下行:

000d 001F 
000e 0883 
000d 401F 
000e 022e //Enable Rx Filter, Change PGA threshold for Short Cable detection

我主要理解写入值所需的4个步骤。 但是 、由于 几个原因、我对该寄存器的内容感到困惑

  • 例如、规格表中不存在"过滤器"一词。
  • 地址883似乎未映射到规格表中的任何寄存器。

论坛上的初始化脚本中有许多类似这样的寄存器。

有人能给我一些关于这些神秘的寄存器的详细信息吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些寄存器用于 PHY 的初始化。 它们处理的是 PHY 的内部电路、详细说明不能共享这些寄存器提供的内容。 我希望这能回答你的问题。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊啊... 我明白了。 感谢您回来。