This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI 调谐器视频配置软件工具

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988592/sn65dsi86-dsi-tuner-tuner-video-configuration-software-tool

器件型号:SN65DSI86

你(们)好

SN65DSI8x 视频配置指南和配置工具软件用户手册(修订版 B)

https://www.ti.com/tool/DSI-TUNER?keyMatch=DSI&tisearch=search-everything

此应用手册是最新版本吗?  但 SN65DSI86不在用户手册中、原因何在?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI 调谐器不支持 DSI86。 要生成 DSI86寄存器编程值、请使用此 e2e 常见问题解答中的电子表格。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SN65DSI86_Panel_VIDEOREGISTER_CALC.xlsm

    寄存器数据 N 和 FFFF 是否正确?  以下是什么\n&FFFF、表示什么

    如下所示,根据屏幕数据表进行设置,请检查,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FF 0A 是一个特殊的 DSI 命令。 这意味着命令之间发生失速;有效载荷用于指示命令之间失速的毫秒数。 因此、这不是寄存器编程命令。

    FFFF 表示输入值不正确。  

    例如、HBP =水平消隐-水平前沿-水平脉宽

    输入水平消隐= 100、水平前沿= 180、水平脉冲宽度= 80、因此 HBP =-160。 您不能有负数。

    同样的概念也适用于 VBP。

    谢谢
    David