This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:询问 TMDS181极性设置问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988925/tmds181-asking-for-the-tmds181-polarity-setting-question

器件型号:TMDS181

大家好、

客户在侧信号极性中交换 TMDS、在以下情况下没有 TMDS 信号输出。
将 SWAP/POL 设置为高电平
将 I2C_EN 设置为低电平

如果客户将 SWAP/POL 设置为低电平、则可以输出 TMDS 信号。 但极性不变。

客户能否通过硬件设置更改信号极性、或者客户只能通过 I2C 设置更改极性?

https://txn.box.com/s/p72t2qpty7bgi3tjm2jvwy9ppju6s65z


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    为了单独控制通道和极性交换、您必须使用 I2C。

    谢谢

    David