This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:10BASE-T1L 查询

Guru**** 2541560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987035/dp83td510e-evm-10base-t1l-query

器件型号:DP83TD510E-EVM

我们正在开发10Base-T1L 解决方案、并拥有两个 TI EVK 介质转换器板。 这两个卡在背对背连接10Base-T1L 链路时工作正常。 我们已根据其他供应商的10Base-T1L 解决方案设计了另一种卡。 我们想使用 TI EVK 验证我们的卡的功能、但在将10Base-T1L 端口连接到 TI EVK 端口时、它不起作用、但我们的卡可以使用与 TI EVK 类似的背靠背配置。 请帮助我们使其正常工作。


谨随函附上我们系统的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 下面是我们需要了解的几件事:

    1.如何检查链路? 寄存器读取?

    2. 510的寄存器0x0003的值是什么?

    3.使用的电缆长度是多少? 电缆类型?

    4.由于这也取决于链接合作伙伴,您是否还在跟进其他供应商? 它们是否需要任何配置?

    5.另一家供应商是 ADI 吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    1) 1)我们没有读取 reg 来检查链接。 我们在其他供应商电路板中使用 LED 来提供 LED 链路状态。 不发光。  正如我们提到的、 2个连接 BAK-背 对背的 TI EVK 工作正常。 另一个背靠背连接的定制设计工作正常、在该板中、我们可以看到链路 LED 亮起、同时背靠背连接两个定制板。  在此配置/设置测试中、我们不会在 TI 或其他供应商的 PHY 中读取或写入和注册。  

    2) 2)我们需要检查。

    3) 3)使用简单的跳线、1英尺的电缆绞合。  这是同一根电缆在背对背连接相同的供应商设置时工作正常。

    4) 4)正如我提到过的、我们在非托管模式下以独立模式运行供应商 EVK、无需任何配置。 与在非托管模式下一样、这两个器件彼此配合工作、并且它们具有与以太网标准类似的相同10BT1L 现场接口。  我们对它为什么不起作用感到好奇

    5) 5)是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    我收到了一份确认书、确认我们已在独立的外部实验室中使用 ADI 进行了实际测试、我们看到了无需将任何配置写入510即可进行连接。 但我们不知道 ADI 在外部测试实验室中是否有任何特殊配置。 您能否在没有任何配置的情况下与其他链接合作伙伴检查它是否正常工作?

    您还可以分享以下关于510 EVM 的信息:

    寄存器值0x0003

    2.您已更改默认设置的跳线吗?

    --

    此致、

    Vikram