This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:USXGMII 1端口至2端口开关 IC

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988982/ds125df111-usxgmii-1port-to-2-port-switch-ic

器件型号:DS125DF111

大家好、

我的客户正在寻找一个端口到两个端口的开关 IC、该接口使用 USGMII。

我是否可以为您提供帮助?我们是否有这种解决方案? 我在 TI.com 上找到 DS125DF111、但 不确定它是否可用于 USXGMII。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 USGMII 和 USXGMII 的系统要求?

    请注意、DS125DF111是一款简单的串行重定时器、没有高级 PHY 功能(例如串行化/反串行化)。 如果输入了1GE 数据、它将输出1GE 数据;如果输入了10GE 数据、它将输出10GE 数据。

    谢谢、

    Rodrigo Natal