This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:EVM 未连接

Guru**** 2880520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989046/dp83td510e-evm-evm-doesnt-connect

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510EUSB-2-MDIO

我的客户收到了 DP83TD510E-EVM 并遇到问题。

DP83822 Rev.2电路板上的以太网 PHY 似乎无法通过 RJ45接口进行连接。 内置 LED 不会亮起。

电源似乎正常工作。 LED D15亮起。

这里可能会有什么问题?

感谢您的帮助。

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    以下是我的一些问题、以了解有关客户设置的更多信息:

    用户是否能够使用 USB-2-MDIO 从 DP83TD510E 和 DP83822读取寄存器?  

    2.用户使用什么电源? 它们是否对跳线或 R24进行了任何修改?

    3.用户已经尝试了哪些调试方法? 结果如何?

    谢谢!

    利斯尼