This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 时序参数(读取操作)

Guru**** 2443730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988535/spi-timing-parameters-read-operation

器件型号:LMH1228

大家好、

关于图3、我想问以下问题。

1)  
关于 BUE 器件、没有对 tSSH (SS 保持时间)和 tSSSU (SS 设置时间)的描述。
是否省略了?

2)  
关于红色部分、我认为 tSSH 在一个 SCK 时钟下是不可接受的。
这是拼写错误吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    1)。 无设置或保持时间、但 Tssof 持续时间至少应为1uS。

    2)。 是的、这是一个拼写错误。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。

    关于1)、对吗?
    这是否意味着在以下红色部分中 SS_N 和 SCK 之间没有关系?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    只要 Tssof 处于活动状态的时间超过1uS,SSN*和 SCK 之间就没有关系。

    此致、Nasser