This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212放置建议

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988748/tusb212-tusb212-placement-suggestion

器件型号:TUSB212

您好!

现在有一个主板(MB @左侧)和子板(DB @右侧)通过 FFC 电缆相互连接的系统、如下所示、USB 连接器位于 DB 的右侧。

目前、我们的计划是将转接驱动器以 MB 为单位、所有布线长度如下所述。  根据 TUSB212规格、我认为布线长度应该适合我们吗?  但是、我不确定 FFC 电缆的损耗。  根据 下面的拓扑、我们是否必须交叉检查任何详细信息、以确保 TUSB212能够很好地与它配合使用?

  • MB 的总长度为8800mil。
  • 我们计划将转接驱动 器放置在距离 FFC 连接器@ 224mm 的位置。
  • FFC 电缆长度为93mm、介于 MB 和 DB 之间。
  • 从 FFC 连接器到 USB 连接器的 DB 上的迹线为120mm。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我建议将 TUSB212放置在靠近主板上的 FFC 连接器的位置。 从您的描述中可以看到、转接驱动器与 SOC 非常接近(224mm -~8818mil、可能是拼写错误?)。 最好在 DB 板上安装、这样我们就可以补偿长 FFC 电缆的损耗。 从 SOC 的角度来看、越靠近 USB 连接器越好。