This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:用户问题#39;s 指南- SNLA014A

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988847/ds90c385a-questions-on-user-s-guide---snla014a

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件:SN75LVDS83B

您好!

 我们在应用手册 SNLA014A 中有一个问题。 在第 3页中、图3被称为 JEIDA/Format 1。 我想这是一个拼写错误、它必须是 VESA (LVDS 的第4个通道上的 MSB 必须是 VESA)。 图3的文本还提到了 JEIDA,而不是 VESA。 请确认吗?  

SNLA014A 文档提到格式1为 JEIDA、格式2为 VESA。 但在 SN75LVDS83B 的数据表第21页中、格式1被称为 VESA、格式2被称为 JEIDA。 为什么切换了格式编号? 它不是标准吗? 请给我们启迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esakki、

    在整个行业中、VESA、JEIDA、JEITA、OLDI 等之间的 LVDS 命名约定存在许多冲突 供应商之间经常会看到这些名称被交换。 我们建议避免出现问题的方法是使用位映射图而不是命名惯例、因为命名惯例的连续性存在类似的问题。  

    此致、

    Casey