This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:请共享 AMI 和 DLL 文件

Guru**** 2929640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988725/ds90lv012a-please-share-ami-and-dll-files

器件型号:DS90LV012A

您好!

最近我下载了 DS90LV012ATMF ibis 模型。 在此模型中、缺少 AMI、DLL 文件。 我需要这些细节。 请分享这些详细信息

示例:  

IBIS-AMI 模型包含三个主要组件:

  1. 发送器(Tx)和接收器(Rx)的模拟模型、用于生成 AMI DLL 所需的通道响应。 此模拟模型通常是 包含用于 Tx 和 Rx 缓冲器的[模型]的旧.IBS 文件、在每个[模型]语句下都有一个关键字[算法模型]、该关键字引用.AMI.dll 可执行文件。
  2. 算法模型(DLL 可执行文件)包含信号处理算法、而不是电路说明。 这些通常是为 Windows 和 Linux 32位和64位操作系统编译的。
  3. 每个算法模型的参数文件(.AMI)。

您必须为每个缓冲区拥有所有这三个文件、才能获得完整的解决方案。

模拟模型用于表征通道并生成脉冲响应、这是算法模型(.dll)的基本输入。 在下面的示例中、[模型]部分描述了 RX IBIS-AMI 模型的模拟模型部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    只有 IBIS 文件可用于此器件。

    此致、

    I.K.