This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84ZQER 和 SN65DSI84ZXHR 有何区别?

Guru**** 2539750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988843/sn65dsi84-what-is-the-difference-between-sn65dsi84zqer-and-sn65dsi84zxhr

器件型号:SN65DSI84

你(们)好  

SN65DSI84ZQER 和 SN65DSI84ZXHR 有何区别?

网站显示  SN65DSI84ZQER 是最新购买的产品、 替换为 :SN65DSI84ZXHR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    MicroStar BGA 封装已停产、因此使用该封装的大多数 TI 器件都已替换为 P2P 等效产品。 器件之间没有功能差异、而 ZXHR 可以直接替换 ZQER 而无需任何设计更改。

    此致、

    I.K.