This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:我们是否有合适的器件能够防止1.8V/3.3V 或3.3V/3.3V 电平转换时的双向泄漏

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988558/pca9306-do-we-have-a-suitable-part-that-could-prevent-bi-directional-leakage-for-1-8v-3-3v-or-3-3v-3-3v-level-shifting

器件型号:PCA9306

团队、  

无论3.3V 或1.8V 电压何时更早、当器件被禁用时、目标是防止从两个方向上泄漏。  

最好采用小型封装、引脚更少、以考虑 PCB 空间。  

我们是否有 PCA9306以外的其他更简单的器件(可能会节省 VREF1/VREF2引脚)?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用方向控制转换器可以实现这一点。 这是什么类型的信号? 是否有任何单线双向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 I2C。 需要支持最大数据速率3-4MHz。 关键考虑因素是防止在上拉电源轨未同时激活的情况下从 A-B 侧和 B-A 侧泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道您是否想到了适合该要求的 IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方向控制型转换器不能与 μ I²C 配合使用。

    LSF 和 TXS 等转换器会通过电源引脚泄漏。 我想无法将 LSF 的 EN 引脚拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将 EN 引脚连接到稍后上升的电源轨、是否可以防止泄漏? 或者、如果我们将 EN 连接到 MCU 以将其拉低。

    我的意思是、如果我们禁用器件、但一侧的电源轨比另一侧的电源轨上升得早、那么该器件中的任何一个都可以阻止两个电源之间的泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道哪个电源首先上升?

    如果 EN 被拉至低电平、那么它必须由一个开漏驱动器有效完成;请参阅 《使用使能引脚与 LSF 系列》。