This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的每个电源所需的电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988698/pca9306-current-needed-from-each-supply-of-pca9306

器件型号:PCA9306

大家好、

我们的客户希望了解   PCA9306的每个电源所需的电流。 我们有这些信息吗?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该器件不存在"需要"的电流。

    您到底要做什么? 您是否尝试估算获取 LDO/稳压器的最大电源电流?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF2电流受200 kΩ 电阻器的限制。 (该电流从 VREF1流出。)

    实际上、您可以忽略这一点 、因为大多数电流流经上拉电阻器。