This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:支持 BC1.2的替代器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984907/tps65987d-alternative-part-with-bc1-2-support

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 TPS65987DDHRSHR 的替代 产品、因为它缺货。 我们是否也有任何支持 BC1.2的内容?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    您使用的是987中的哪一套功能?   

    您是否需要显示端口的交替模式支持?

    我们可能有选项、但我需要知道总功能集是什么、以便为您提供任何建议。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Chuck!

    我将通知客户有关功能集查询的信息。

    我注意到 TPS65987DDKRSHR 似乎支持 BC1.2。 是这样吗? 此器件是否仅适用于 Thunderbolt 4器件?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请查看 TPS65987DDH 以了解 BC1.2支持和 Type-C  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解这款 Emma!

    但是、TPS65987DDH 目前缺货。 因此、客户正在考虑改用 TPS65987DDKRSHR。 我知道该器件仅适用于 Thunderbolt 器件、但您能否帮助确认 TPS65987DDKRSHR 是否识别采用 BC1.2的传统充电器?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您应该考虑使用 TPS65988而不是 TPS65987DDK。 TPS65987DDK 特定于 Thunderbolt、不适合您的应用。 TPS65988与 TPS65987D 引脚对引脚兼容、只需进行少量配置更改。 您可以按照 TPS65987D 数据表获取原理图、并在 TPS65988中替换。 TPS65988具有与 TPS65987D 相同的 BC1.2支持。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    你好。

    客户有关于 TPS65988的后续问题。 如何为其中的内部电源路径开关设置过流保护阈值? 此阈值是否可由 I2C 主机配置?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    过流保护阈值可在 GUI 内针对每个 PDO (电压和电流设置)进行配置、这比使用主机接口对其进行更新更容易。

    可以在主机接口内更新过流阈值。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    抱歉、我没有明确我的问题。 问题是如何更新主机接口内的过流阈值。 您是否可以向我们发送任何示例或用户指南、以便我们向客户提供这些示例或用户指南?
    您能否建议用于定义过流阈值的特定寄存器?

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    最简单的方法是在同一电压下定义多个 PDO、它们使用主机接口 TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册(修订版 B) 、并通过 第40页所述的拉电流能力寄存器更新支持的 PDO 电流。

    此致、

    卡盘