This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251-Q1:显性电流

Guru**** 2524050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251-Q1, SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988056/sn65hvd251-q1-dominant-current-flow

器件型号:SN65HVD251-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD251

大家好、

 

我的一位客户对 SN65HVD251-Q1有疑问,我想向您寻求帮助。

数据表说明显性状态的电源电流为65mA。

从以下博客中可以看到、在显性状态下收发器处于开启状态、因此电流从 Vcc 流向 GND。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/the-inner-workings-of-a-can-bus-driver

 

问题是:

  1. 在实际情况下、主要电流如何从 Vcc 流出?
  2. 当 SN65HVD251-Q1和通信器件(如 MCU)之间连接电缆时、显性电流是否也流入 MCU?
  3. 从数据表中可以看出、输出电流为±50mA、是否包含显性电流?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    这些是好问题。 我很高兴您能找到 John 的博客进行浏览。

    [引用 userid="446811" url="~/support/interface/f/interface-forum/988056/sn65hvd251-q1-dominant-current-flow "]实际情况下、主要电流如何从 Vcc 流出?

    主电流路径将从 Vcc 流经 CANH 驱动器、通过 CAN 总线上的端接电阻器(可能位于网络中的多个位置)、进入 CANL 驱动器、然后接地。 较小的泄漏路径将允许一些电流流过接收收发器、但大多数电流将通过端接。 端接负载上的电流会在 CANH 和 CANL 之间产生电压差、每个 CAN 收发器都将其视为显性信号。  

    [引用 userid="446811" URL"~/support/interface/f/interface-forum/988056/sn65hvd251-q1-dominant-current-flow "]当 SN65HVD251-Q1与通信器件(如 MCU)之间连接电缆时、显性电流是否也流入 MCU?

    MCU 和 CAN 收发器之间的通信将包含来自 CAN 总线的不同电流路径。 收发器数字输出引脚(主要是 RXD)可由 Vcc 或 Vio 提供(如果器件支持)。 由于这与 CAN 总线是分离的、因此电流路径只是来自驱动引脚(RXD)的 Vcc/Vio、并通过 MCU 输入引脚的漏电路径接地。 这将比我们在 CAN 总线上看到的电流(-4mA)小得多(-50mA)。 CAN 总线本身只能连接到其他 CAN 收发器。 然后、收发器将差分信号转换为 MCU 可以管理和识别的数字信号。  

    [引用 userid="446811" url="~/support/interface/f/interface-forum/988056/sn65hvd251-q1-dominant-current-flow "]从数据表中可以看出、输出电流为±50mA、它是否包含显性电流?[/quot]

    建议的高电平和低电平输出电流适用于器件的不同器件。 "驱动器"规格是指流经 CANH/CANL 总线引脚的电流。 "接收器"规范是指数字输出引脚(RXD)。 请记住、"电源电流"规格将包括所有这些输出电流以及器件逻辑所需的电源。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的详细解释。 我混合了 CAN 总线和 MCU-CAN 之间的通信。

    您能告诉我们从 Vcc->CANH 流经接收收发器的泄漏(显性)电流吗?

    我已搜索数据表,但找不到该号码。 如果没有确切的数字、您能告诉我估算值吗?  

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    [引用 userid="446811" url="~/support/interface/f/interface-forum/988056/sn65hvd251-q1-dominant-current-flow/3650811 #3650811"]您能分辨从 Vcc->CANH 流经接收收发器的泄漏(显性)电流吗?

    接收收发器产生的负载(以及随后的泄漏电流)由器件的输入电阻决定。 对于 SN65HVD251、这个值最小为20k Ω 如果 CANH 总线引脚短接至 Vcc (故障情况)、则通过接收器件产生的磨损情况电流将为5.5V/20k Ω= 275uA。 更典型的工作泄漏电流将接近75uA (隐性偏置和典型 Rin)。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我知道。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    Kurumi