This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:测试图形运行长度

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988610/ds92lx1621-test-pattern-run-length

器件型号:DS92LX1621

您好、支持团队

 

我想检查使用 DS92LX162x 难以传输的信号模式的传输质量。

符合以下标准的 DIN[13:0]、HSYNC、VSYNC 的输入测试模式是什么?

  • PCLK:10MHz
  • DOUT 信号运行长度:27

 Ex) DIN[13:0]= 01 1001 1111 1001、HSYNC = 1、VSYNC = 0

 

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirokazu。

    最差的图形将是重复的0101图形。

    因此您可以输入0101010101.... 连接到器件。   

    此致、

    蔡夏利