大家好、
我想对 BroadR-Reach 进行一些澄清、例如 DP83TC811S-Q1:
可与 BroadR-Reach 互操作-是的。
是否与 BroadR-Reach 兼容-是? 否?
是否符合 BroadR-Reach 规格-是? 否?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想对 BroadR-Reach 进行一些澄清、例如 DP83TC811S-Q1:
可与 BroadR-Reach 互操作-是的。
是否与 BroadR-Reach 兼容-是? 否?
是否符合 BroadR-Reach 规格-是? 否?
您好!
DP83TC811S-Q1符合 IEEE 802.3bw 标准。 需要哪些附加信息? 请参阅链接的主题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/787507/dp83tc811s-q1-which-ethernet-protocols-are-supported-by-the-dp83tc811s-q1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83tc811%2525252520broadr
谢谢、
Nikhil
您好、Nikhil、
感谢您的链接。 是的、我已经阅读了多篇有关合规性/标准的 E2E 帖子、但关于 BroadR-Reach、我找不到直接的答案。 对于以下问题、您可以选择"是"还是"否"?
如果此问题没有简单的答案、请随时与我联系。 谢谢你。
可与 BroadR-Reach 互操作-是(这是在数据表中编写的)
是否与 BroadR-Reach 兼容-是? 否? (我想这是对的吗? 请确认)
是否符合 BroadR-Reach 规格-是? 否? (我想这不是吗? 或者可能是的? 或"是"至"特定扩展?)