This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:用于 Linux 3.10.107的软件驱动程序

Guru**** 2931510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988016/dp83848k-software-driver-for-linux-3-10-107

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件: DP83848C

您好!

我的客户正在使用 Linux 内核3.10.107。

当他们尝试使用我们在此处提供的驱动程序代码时:

https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

它们将遇到以下错误:

例如 、无法识别 genphy_soft_reset。

此代码是在内核版本4.3上开发的。

1.如何修改驱动程序使其在 Linux 内核 3.10.107上正常工作?

此外、该驱动程序中的寄存器实际上用于 DP83848C、与 DP83848K 不兼容。 例如、寄存器0x11和0x12为 DP83848K 保留、与软件驱动程序定义不兼容。

那么、我们是否专门为 DP83848K 提供了驱动程序? 如果没有、如何修改驱动程序以使其与 DP83848K 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向我们的驾驶员团队提出了您的问题、并将在我有反馈意见时立即提供更新。

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    由于我们已将此讨论移至离线状态、我将关闭此主题。

    谢谢、

    Nikhil