This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Dp83869hm LED 设计

Guru**** 2414360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988417/dp83869hm-led-design

主题中讨论的其他器件:DP83869HM

将 Dp83869hm 设计为千兆 位介质转换器 ,1 * 1000BT  至1 1000BTX,

1.在 数据表  p70中,0x0 =链路正常,是1000BT 端口还是1000BTX 端口?

2.千兆位电气端口和光端口的光亮是亮/亮。 是否需要使用 MCU 来配置光照状态?

有关详细信息、请参阅如何配置它? 如果不需要 MCU、如何为 照明配置 LED0 LED1 LED2引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    值"0x0 =链路正常"是指通用链路状态。 这与速度无关。  

    请参阅数据表中的第9.5.2节 LED 配置、了解 LED 的正确配置。  MCU 不是必需的、配置可能会因所需的搭接而异。  

    谢谢、

    Nikhil