This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126EVM

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988164/hd3ss6126evm

主题中讨论的其他器件:HD3SS6126EVMHD3SS6126

我想订购这款特定产品:HD3SS6126EVM,网站上说我们可以从 USB3 Micro B 插座切换到“经典”USB 连接,如下所示: "USB 3.0 Micro-B 插座用于主机端 USB 端口、但如果需要、也可以使用标准 B 型插座"
我不知道如何在订购过程中指定此更改。 我联系了无法帮助解决此问题的支持人员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅提供带 Micro-B 连接器的 EVM。  

    声明  "USB 3.0 Micro-B 插座用于主机端 USB 端口、但如果需要、也可以使用标准 B 型插座"意味着在设计 HD3SS6126时、也可以在主机端使用标准 B 插座、而不必始终使用 Micro-B 插座。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 在 创建 EVM 之前,我是否可以通过任何方式获得 HD3SS6126的初始设计并自行进行更改? TI 团队是否有可能完成此设计?  

    此致、

    Caroline  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline  

    TI 无法进行设计。  

    请您接受我的友谊请求、然后我可以向您发送 EVM 板级配置文件进行修改吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我刚刚接受了您的公民要求,感谢您的帮助!  

    此致、

    Caroline  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caroline

    我在一封私人邮件中向您发送了板级配置文件、请进行检查。

    谢谢

    David