This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:DS75176原理图和布局回顾

Guru**** 2931330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988013/sn75176b-ds75176-schematic-and-layout-review

器件型号:SN75176B

尊敬的先生:

我的客户正在将 DS74176用于单相和三相 ESS。

TT 已在现场连续发生 IC 烧坏问题、约为300set/1000set (board)。

您能否以附加文件的形式查看原理图和布局。

三相原理图

单相原理图

光绘文件。

e2e.ti.com/.../125I_5F00_MMI_5F00_VER1.0_5F00_gerber_5F00_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图对我来说很好。 我仍然能够找到查看 Gerber 文件的方法。 我明天会向您提供最新信息。

    BTW、如果可以将文件保存在 RS-274X 中、则会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    感谢你的答复。

    我找不到 RS-274X 链接文件。 您能让我拥有链接或文件吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我学习了在 Altium 中查看文件。 布局对我来说一般很好。 我觉得 SM712和开关可以放置在引脚上、而不是放置在 IC 下方。 不过、这并不是什么大问题。