This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:申请审查区块

Guru**** 2865460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988672/tusb214-request-for-review-of-block

器件型号:TUSB214

您好、支持团队

客户正在开发多连接集线器产品。

在开发过程中需要更改器件、因此我们将审查更改。

请回答以下问题。

使用 TUSB 214时、BC1.2协议位于充电器 IC 和转接驱动器中。

BC1.2协议是否冲突?

是否可以使用上述结构?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    正确、不应在同一 USB 端口上使用两个 BC 1.2控制器。 我建议禁用 USB 充电器 IC、因为 TUSB214 BC 1.2功能无法关闭。 请记住、TUSB214仅具有 CDP 功能、无 DCP。