This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100EVK:评估板的启动问题

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100EVK, DS25BR120, DS25BR100, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986757/ds25br100evk-startup-issue-with-the-evaluation-board

器件型号:DS25BR100EVK
主题中讨论的其他器件: DS25BR120DS25BR100DS25BR110

您好!

为了测试预加重和均衡对我们未来项目的影响、我订购了 DigiKey 的 DS25BR100EVK 评估。

首次上电时、电力线和 GND 之间有一个快捷方式。

我们的电源电流限制保护了电路板、但由于这种快捷方式、我们无法启动电路板。

我们已对三个 IC (U1、U2和 U3)进行了研究、并发现 U1和 U2的输出阻抗存在一些奇怪的结果。

例如:我们在 OUT+和 GND 之间有1KOhms。 此外、我们在输出侧没有使用100欧姆端接电阻器。

我目前无法测试此评估板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarraf:

    遗憾的是、器件必须发生一些事情。 我们应该看到100欧姆的输出阻抗。 您知道电路板电流消耗吗? 也许您可以获得此部件的样片并更换 EVK 上的装置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经这么做了。

    我没有 DS25BR100库存、因此我只更换了 DS25BR110和 DS25BR120。
    起初似乎工作正常、但当我尝试使用松树时、它不再工作。
    结果表明、带状线的所有 SMA 连接器都短路。

    是否可以使用另一个评估板?

    谢谢、

    Gladys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gladys、

    请与您所在地区的 TI 销售人员讨论此问题。 我不知道您处理的问题的程序。

    此致、Nasser