This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:UFP 或 DFP 注意事项?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988669/tusb3410-ufp-or-dfp-consideration

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI

您好!  

我们 将 TUSB3410视为 USB 转串行桥接器(<60Mpbs)、仅用于内部板上的 USB 数据、以连接 NVRAM 和处理器/FPGA。 没有端口或电缆、我们将仅使用 USB 数据线。  

  是否可以将 TUSB3410的2个用作 USB 信号两侧的桥接器?  

在该配置中、1侧仍然是 UFP 还是1侧 DFP? TUSB3410是否可用于其中一种?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB3410不能用作 USB 主机(DFP)。 如果您只需要 USB 数据并具有可用的 USB 主机端口、则可以使用 TUSB4020BI 等 USB 集线器连接两个独立的 USB 设备。