This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:S 参数

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987669/ts3dv642-q1-s-parameter

器件型号:TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

 你好,我的恩玛是姜英古

  我将介绍TS3DV642-Q1的高速仿真

 但我没有TS3DV642-Q1的 S 参数

 因此、请询问 TS3DV642-Q1的 S 参数(S4P)文件

 谢谢你

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、s 参数尚不适用于 TS3DV642Q1。 但您可以将 TS3DV642 HSpice 模型用于仿真目的。 HSpice 模型可从下载

    https://www.ti.com/product/TS3DV642#design-development

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    谢谢您、HSpice 模型

    但我仍然需要 TS3DV642Q1的参数

    何时可能呢?

    我对这个部分非常感兴趣  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有关于 S 参数可用性的时间表、但一旦可用、我将通知您。

    谢谢

    David