This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:使用 I2C 模式时、我们是否可以将 CTL1置于 NC 中?

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988617/tusb1044-could-we-place-ctl1-in-nc-when-we-use-i2c-mode

器件型号:TUSB1044

各位专家、您好!

当我们对 TUSB1044使用 I2C 模式时、我们是否可以将 CTL1置于 NC 中? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在 I2C 模式下将 CTL1保留为 NC。

    谢谢
    David