This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:OUT 引脚的行为

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB320, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988378/tusb321ai-behavior-of-out-pins

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB320TUSB321

您好!

让我确认 TUSB321AI 是否也具有与 TUSB320描述相同的限制?

* TUSB320将仅在 OUT1和 OUT2上通告初始通告电流、

我在数据表中找不到相同的内容、但请允许我确认以防万一。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    TUSB321AI 不存在此限制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢你的答复。

    明白。 BTW、您知道什么是与 TUSB321和 TUSB321AI 的区别吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    您应该使用 TUSB321AI。 TUSB321AI 对数字状态机进行了一些更新、时序和 ID 引脚现已失效防护。 高级 CC 控制器功能相同。