主题中讨论的其他器件: ALP
您好!
我们在硬件设置中使用 DS90UB954-Q1解串器和953串行器。
我使用的是 Jetson Xavier 模块、无法使用可用的 ALP 软件、我使用 I2C 命令在 DES 和 SER 之间实现正确链接。
我们的硬件设计简介:
来自 Xavier 模块的 I2C -> I2C 多路复用器扩展器-> 4个 O/P I2C 通道->在每个 I2C 通道1解串器已连接、而在每个解串器上、可以连接2个串行器。
我遵循 TI 文档" SNLA267A–2019年3月"中的说明。
我是 BIST 脚本的 runnig 命令、如下所示:
TI 954和 TI 953上的配置设置
- 检查 I2C 扩展器总线编号

- 接收到 TI 954 (解串器)地址。

- 转储 TI 954的内容

- 在 TI 954上设置端口选择、直通和别名。 检查0x04的内容= TI 953实现的 df locak

- TI 953 (串行器)接收到的地址。

- 尝试重置串行器(重置失败)

当我尝试从 TI954复位 TI953时、它不允许我写入复位寄存器。
您能不能告诉我是否缺少任何步骤、也可以向我提供完整的命令序列、以便在 TI954和953之间完成 BIST 测试。
谢谢。