This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:是否有其他用于 UART 转 USB 桥接的器件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988365/tusb3410-any-other-devices-for-uart-to-usb-bridge

器件型号:TUSB3410

大家好、

除 TSB3410外、是否有用于 UART 转 USB 桥接的器件?

客户正在寻找 UART 转 USB 桥接器。 主机具有 UART 接口、USB 闪存驱动器和主机之间需要桥接器。

我找到 了 TSB3410 、但如果有更好的器件、请告诉我。

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Noriyuki-San、

    TUSB3410 USB 接口 仅用于 USB 器件。 它将无法在该应用中使用。 TUSB3410是 目前唯一可用的 USB 转 UART 桥接解决方案。