主题中讨论的其他器件: TPS2042
尊敬的论坛
我的 TUSB2046应用的唯一目的是通过模拟 USB 主机来启动连接的 USB 器件。 不会进行数据通信。
USB 器件由外部供电。
这种行为之前通过随机现成的 USB 集线器得到确认、这些集线器在未连接到 USB 主机 PC 的情况下供电。
假设任何 USB 集线器都可以重现此行为、我基于 TUSB2046B 设计了以下电路。
我现在观察到的行为在某种程度上是意外的。 换句话说、USB 设备仅在集线器连接或连接到 USB 主机时启动。
我试图描述顺序和行为、以便明确理解。
圆圈编号表示连接/断开相应导线的顺序
仍然不清楚、当集线器未连接到 USB 主机时、为什么器件无法启动?
如果无法回答这一问题-如何将 USB 主机仿真到集线器(应用程序将无法访问/连接到 PC)
我希望我能够以清晰 一致的方式描述我所面临的问题、并希望有人提出提示甚至解决方案。