This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:询问 TUSB8042设计建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988375/tusb8042a-asking-for-the-tusb8042-design-suggestion

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TUSB8042

可以禁用任何下行端口吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    可以、它们可以使用 EEPROM 或 SMBus 禁用任何端口。  请注意、端口需要在复位后配置为禁用、并且在连接集线器时无法更改。

    此致、

    JMMN