This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:取代 TCAN1042

Guru**** 1452620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988339/tcan1042hgv-q1-substitutes-with-tcan1042

器件型号:TCAN1042HGV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

可能涉及的人员、

由于 供应链问题、我正在尝试寻找 TCAN1042HGVDRBRQ1器件的替代器件。 我看到 TCAN1051可采用相同尺寸进行购买。 您能告诉我我需要了解的芯片之间有什么区别吗?这是直接替换吗?

STB 在设计中始终连接低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 STB 引脚在您的应用中始终连接低电平、因此使用 TCAN1051将使 S 引脚(静音模式)始终保持低电平、从而使器件始终处于正常模式。 因此、对于您的应用、TCAN1051和 TCAN1042具有相同的功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett