This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546APWR

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987636/tca9546a-tca9546apwr

器件型号:TCA9546A

你好。


我有两个 TCA9546APWR 芯片。 丝印信息为"PW546A 9AK G4 A6CR"和"PW546A 92K G4 A42W"。 这些信息(PW546A、G4除外)是什么意思? 如果可能的话,你能告诉我这些编码的规则吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 信息没有记录以阻止 假冒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这些代码称为批次跟踪代码、可提供制造和组装批次信息。 我们可以在内部使用此信息来查看这些器件的制造和组装地点和时间。 92K A42W 是批次追踪代码、G4有时是指器件版本信息。 对于此特定器件、我需要查找 G4的参考内容。  

    我能问您为什么需要这些信息吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况就是这样。 我们的一台设备上的芯片已损坏。 我们对芯片进行了故障分析、发现芯片在内部分层、但该芯片的采购批次信息不可用。 我想通过这个芯片的大概生产时间来确定大概的采购批次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    明白了、您是否与您所在地区的任何 TI 销售部门联系? 他们可能能够与您所在地区的质量团队联系、从而帮助您更轻松地完成此流程。 如果您愿意、您可以直接向我发送电子邮件、我可以提供帮助。

    此致、

    Eric Hackett