This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:更改 TX+/TX-、RX+/RX-的极性

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987426/dp83825i-change-polarity-of-tx-tx--rx-rx-

器件型号:DP83825I

大家好、

我的客户正在设计 PCB 布局、为了实现布线平滑、R&D 希望分别交换 TX+和 TX-、RX+和 RX-的极性、但不启用镜像模式。 将 Reg0x000B[6]更改为"1"是否可行以实现此函数?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果不需要端口镜像、PHY 已经具有极性检测功能。 请参阅寄存器0x10[12]。 PHY 应检测并校正极性。 极性状态可从该寄存器读取。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    非常感谢您的支持。

    BR、

    陈文森