This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:10BASE-T1型号

Guru**** 2815925 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988287/dp83td510e-10base-t1s-variant

器件型号:DP83TD510E

您好!  

我看到 我们有用于10BASE-T1L 的 DP83TD510E、我们的工作中是否有任何10BASE-T1器件、或者在将 T1L 用于 T1s 应用时是否存在任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品讨论属于 NDA 范围、不能在 E2E 等公共论坛上进行讨论。 如果您希望讨论此问题、则可以通过 E2E 私人聊天进行讨论。 我已发送 连接请求。

    谢谢、

    Nikhil