This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:自动协商和强制模式串通?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987656/dp83822i-auto-neg-and-forced-mode-collusion

器件型号:DP83822I

你(们)好

使用 DP83822I 时。 将工作模式设置为低于 AN=11的强制模式、设置为100M 网络、并启用自动反向。 这种用法是否适用于上述两种模式?  目前测试3个相同的独立原型、1个可以自动协商成功并运行100M 全双工、而其他2个原型在自动协商期间随着时间的推移进行通信、然后自动进行10M 半双工。  是否有任何提示可帮助找出潜在原因?  客户需要100M 全双工

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对第一个发言感到有点困惑。 您想强制速度达到100M、同时也启用自动协商? 还是我们只需要强制100M? 以下引脚在什么模式下捆绑?

    • RX_D0
    • RX_D3
    • LED0

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、我想强制速度达到100M、同时也启用自动协商。  可以与此相关吗?   

    在本例中、我发现这是由于 PHY 地址错误、因此无法自动协商。

    此致

    基因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    表12显示了通过搭接提供的广播模式、寄存器0x4显示了通过寄存器提供的广播模式。 列出的组合是唯一可用的组合。

    例如、在表12中、如果[FX_EN、AN_EN、AN_1、 AN_0]=[0、1、1、0]、PHY 仅通告10M 半双工和100M 半双工、并与链路伙伴协商以选择速度。

    如果需要进一步澄清,请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil