This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:未使用的差分输入/输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988031/ds160pr410-unused-differential-input-output

器件型号:DS160PR410

大家好、

我的客户考虑使用 DS160PR410的2个通道。
是否有如何处理未使用 的差分端口(TXxP/N、RXxP/N)的建议?
是否可以将其保持打开状态?


此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    最好使用49.9欧姆和交流耦合电容端接未使用的输入端接地。  

    我们可以将未使用的输出保持断开状态。

    此致、Nasser