This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:具有 PD 充电功能的 USB 2.0集线器解决方案

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814, TPS2546, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987304/tps25814-usb-2-0-hub-solution-with-pd-charging-function

器件型号:TPS25814
主题中讨论的其他器件: TPS2546TPS2547

尊敬的

 我的客户有以下要求

要求:

1. USB 2.0

2. USB 端子:Type-C

3.当集线器未连接到计算机时,TPS25814在 PD 5V 3A 模式下工作,为 iPad 充电。当集线器终端连接到计算机时,TPS25814工作正常

在 CDP 模式下(在1.5A 充电的情况下实现 PC 和 iPad 之间的数据传输)

问题:

如何在 TPS25814、USB 端子和集线器控制器之间连接 DM 和 DP、即如何切换至 TPS25814的 CDP 模式、以实现上述第三个要求。

在 CDP 模式下(在1.5A 充电的情况下实现 PC 和 iPad 之间的数据传输)

图片中将显示更多的详细信息

任何建议?提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎需要 CTL 引脚的控制信号、对吧?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    客户在,μ s 之前使用 TPS2546、但它不支持 PD 通道、5V/2A 不能满足性能要求,需要5V/3A、 两 组 D- D+、一组连接 ipad,用户连接 PC,有 TPS2546升级版本或更好的 PN 促销?谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2547具有一个3A 电源开关。 我建议在该应用中使用它。

    谢谢、

    Emma