This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041可以覆盖的最大插入损耗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988006/tusb8041-the-max-insertion-loss-that-tusb8041-can-cover

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

尊敬的团队:

我的客户将 TUSB8041用作 USB 3.0集线器。 方框图如下所示。  

下行眼图如下所示

端口1短路模式:

端口1长模式

端口4短路模式

端口4长模式

测试结果表明眼图效果不好、按了眼罩。  根据 e2e 上其他问题的答案、似乎没有用于调节输出摆幅和 EQ 的寄存器。  

是否有任何其他器件可以 调节 EQ 和摆幅? 引脚2引脚器件更好。

2.我们是否有关于此器件可支持的最大插入损耗的规格?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lijai、

    使用 FR4和标准6层叠层时、DS 端口的 USB 3侧的最大布线长度支持为8英寸、IL 会因电路板材料和堆叠而异。 在这种情况下、客户需要实施 TUSB1002A 等 USB 3转接驱动器来帮助补偿、我们还可以查看布局以帮助改善结果。 我们没有具有可配置 TX 去加重功能的 P2P 器件(此处不会出现 EQ)。