This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987735/tusb8044a-question-for-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

大家好、

我的客户只在上行端口上连接 SuperSpeed 总线、不连接高速全速低速总线(上行连接 SSTX+、SST-、SSRX+ SSRX -和电力线、不连接 D+ D-)、那么下行是否可以支持 SuperSpeed高速全速低速通信?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    否、根据 USB 规范不允许这样做。 使用 USB 3时、上行端口的 USB 2总线(D+、D-)也必须连接到 USB 主机。 在上述情况下、TUSB8044A 将无法正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    明白了、谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!