This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:电源定序

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988104/tca6408a-q1-power-sequencing

器件型号:TCA6408A-Q1

大家好、

根据 TCA6408A-Q1数据表第29页的“电源建议”,设计需要遵循上电模式/复位模式,以使 IO 扩展器不再复位,如图36,37所示。  如果不遵循上电/复位序列、会产生什么问题。  

在我的客户应用程序中、他们将无法访问设备电源、因为它是由电池供电并安装在远程部分中的。

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    图36和37只解释了器件的上电复位功能。 这只是在系统发生故障时在器件上进行复位的另一种方法。 您还可以通过切换 RESET 引脚(低电平有效)来复位器件。 请记住、为了使引脚复位正常工作、VCCP 必须处于其工作电平。

    如果此设备不能用于客户的应用程序、您只需忽略该设备的上电复位功能即可。

    最棒的

    Chris