This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:10/1000US 波形中的 TVS1400额定值

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987127/tvs1400-tvs1400-rating-in-the-10-1000us-waveform

器件型号:TVS1400

你(们)好,先生

10/1000US 波形中、~ TVS1400仅额定功率60W

TV04WF 的额定功率可达400W

对吧?

 

 

TVS1400:

 

TV04WF:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    当 TVS1400正向偏置(GND 至 IN)时、其在10/1000us 的波形下的额定功率为60W。 当反向偏置(接地)时、其额定功率为140W。 TV04WF 未指定额定值是正向还是反向、但我假设该额定值是反向的、因为这是器件的正常工作状态。

    如果您需要任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    TVS1400的评级是否低于 TV04WF?

    您是否有任何替换 TV04WF 的建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、与 TVS1400相比、TV04WF 的额定功率是10/1000US。 TVS1400是我们产品系列中目前拥有的最佳14V 器件。 需要注意的一点是、TVS1400的 IPP 钳位电压要比 TV04WF 好得多。 TVS1400为~18V、其中 TV04WF 为~23V。因此、在使用 TVS1400的浪涌事件期间、您的系统接收的电压将低于使用 TV04WF 的电压。 只是需要考虑的事情。  

    此致、

    Matt Smith