This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:多路复用器控制信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987826/tps25750-mux-control-signal

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TUSB542TPS65987D

您好!

我希望您确认 TPS25750S 的 GPIO 是否可以控制多路复用器的"SEL"信号(例如 TUSB542)。

我想实现 DRP (双角色电源)和 DRD (双角色数据)功能。

要实现 DRP (这是 PD 的要求)、需要使用 TPS25750S (我可以选择 TPS65987D、但由于不需要交替模式、TPS65987D 超出规格。)

 要使用 USB3.1实现 DRD、需要使用 TUSB542。

但是、我无法理解 TPS25750S 是否具有使用 GPIO 控制多路复用器的功能。

请确认吗?

BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    TPS25750支持 USB3.X 超高速所需的所有事件。

    如果您在 《TPS25750主机接口技术参考手册》中查看支持的 GPIO 事件、您将看到可能的 GPIO 事件位于此处。

    您需要的两个资源是:

     1、线缆方向事件的极性(在您的案例中为 SEL)

    2.  PlugEvent 使能多路复用器,以便在有使能引脚时省电。

    此致、

    卡盘