This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 60V 多节点总线电力线通信

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987724/60v-multi-node-bus-power-line-communication

主题中讨论的其他器件:THVD8010THVD8000

我们希望通过监控电流 和电压以及将在相同的通用60V 直流线路(9-60V)上通过 PLC 传输到组合器/逆变器的相同数据来监控各个 PV 面板的性能

 我们需要连接50-75个节点、数据大约为48字节/节点/分钟、波特率为1200~38400 μ s。

我们 找不到任何具有低侧电流测量功能的60V PLC 参考设计、

有人可以帮助我们吗?

以下链接也不会打开、Pls 直接安排到我的电子邮件中:

https://www.ti.com/lit/ug/tidu160/tidu160.pdf

https://www.ti.com/tool/tida00067

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个链接指向同一个设计文件。 您可以在这个 e2e 线程中找到它

    对于您的特定应用、您可能还需要了解 这两 款新发布的收发器 THVD8000/THVD8010。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。

    对于我们的应用:

    1、如何将多60Vdc 供电总线与 THVD80x0连接(它具有 CMVR=-7~12V、+18V 故障保护)? 是否有任何具有保护功能的参考设计?

    2.是否需要在我们的应用中将 THVD8000与微控制器侧隔离

    3.我们可以做些什么来忽略/最小化应用中的总线布线影响(实际上不可能匹配不同的现场布线参数) ?

    此致、

    TVSingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVSingh

    THVD8000/8010引脚规格是正确的。 但是、由于数据通过电容器与总线进行交流耦合、因此收发器引脚上不存在60VDC。 可以在本 设计指南中找到一些讨论

    由于 THVD8000不共享传输功率、因此无需隔离。

    您可以根据最坏的情况( 损耗最大的最长电缆)来设计系统。 设计应与其他方案配合使用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清我的疑虑。

    R此 致、

    TVSingh