This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:器件选择和驱动器

Guru**** 2961580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987446/dp83826e-device-selection-and-driver

器件型号:DP83826E

大家好

我的客户有一个设计、在该设计中、他们正在寻找额定温度为+105°C 的具有成本效益的100Mbps ETH phy、并且他们预先选择 了 DP83826E。

这是我们产品组合中最适合的吗?

此外、他们还在寻找一个驱动器。 它们使用 Cortex M7 MCU 并使用 C++进行编程。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    如果客户对高达105°C 的100Mbps 感兴趣、则可以查看 DP83826E;如果客户对高达125°C 的100Mbps 有兴趣、则可以查看 DP83822。  

    对于器件驱动程序、我们在以下链接中提供了示例 Linux 驱动程序: https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW。 如果您有任何进一步的失望、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    感谢您的确认。

    此致

    Ueli