This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HSYNC 的时序有时会移位

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987379/tfp401a-timing-of-hsync-is-sometimes-shifted

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: SN65DSI84

大家好、

我的客户使用的是 TFP401A、有时 HSYNC 的时序会从 VSYNC 移开。  显示屏为1920 x 1200、DCK 为73MHz。

当 IC 无法正确接收数据时、 该 IC 是否 可以检查错误?

 如果 IC 正确接收数据、  是否有任何可能的原因导致 IC 中的 HSYNC 计时偏移?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    这是否是由于使用自定义源而导致 SN65DSI84出现 HSYNC 移位问题的同一客户? TFP401A 只是一个电桥、因此在输出上发生移位的唯一方法是在输入上发生移位。 此器件没有错误检查功能。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,IK-SAN,

    DSI84移位问题的客户不同。 我将要求客户检查输入是否有任何变化。

    此致、

    Saito